This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:RTL8723B 固件加载失败

Guru**** 2960140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668466/linux-processor-sdk-am335x-rtl8723b-firmware-load-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

嗨,

我正在使用4.3 Yocto 使用 debian 8.7 rootfs 构建内核,希望添加 rtl8723b wifi /蓝牙驱动程序。 有时我会遇到固件问题。 最初在第一次引导时,设备工作正常,但在第二次或进一步引导后,驱动程序会在安装 rootfs 之前搜索固件

记录失败的时间

------------------------------------------------------

USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0dda、idProduct=b720
[1.981507]   USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[1.988840]   USB 1-1:产品:802.11n WLAN 适配器
[1.993689]   USB 1-1:制造商:Realtek
[1.997920]   USB 1-1:Serial Number:00e04c000001
[2.008425]   蓝牙:hci0:RTL:检查 HCI_ver=06 HCI_rev=000b LMP_ver=06 LMP_subver=8723
[2.017245]   蓝牙:hci0:RTL:正在加载 RTL_bt/rtl8723b_fw.bin
[2.023520]   蓝牙 hci0:RTL_bt/rtl8723b_fw.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[2.032543]   蓝牙:hci0:无法加载 RTL_bt/rtl8723b_fw.bin
[2.057454]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[2.063442]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.071720]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
--------------------------------------------------------------------

记录工作时间

--------------------------------------------------------------------

ext4-fs (mmcblk0p2):已安装的具有有序数据模式的文件系统。 OPTS:(空)
[2.893956]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.918292]   devtmpfs:已安装
[2.923096]   释放未使用的内核内存:372K (c0a8f000 - c0aec000)
[2.935513]   USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0dda、idProduct=b720
[2.944423]   USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[2.953735]   USB 1-1:产品:802.11n WLAN 适配器
[2.959698]   USB 1-1:制造商:Realtek
[2.964861]   USB 1-1:Serial Number:00e04c000001
[3.000335]   蓝牙:hci0:RTL:Examining_ver=06 HCI_rev=000b LMP_ver=06 LMP_subver=8723
[3.011374]   蓝牙:hci0:RTL:加载 RTL_bt/rtl8723b_fw.bin
[   3.044901]蓝牙:hci0:rom_version status = 0 version=1

Dmesg 运算

------------------------

dmesg | grep -i 蓝牙
[0.292846]   蓝牙:内核版本2.21
[0.292952]   蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[0.292987]   蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[0.293016]   蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[0.293079]   蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[1.671406]   蓝牙:已初始化 RFCOMM TTY 层
[1.676467   ]蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层
[1.681703]   蓝牙:RFCOMM 版本1.11
[1.685556]   蓝牙:HIDP (人机接口仿真)版本1.2
[1.691558]   蓝牙:已初始化 HIDP 套接字层
[2.007864]   蓝牙:hci0:RTL:检查 HCI_ver=06 HCI_rev=000b LMP_ver=06 LMP_subver=8723
[2.016660]   蓝牙:hci0:RTL:正在加载 RTL_bt/rtl8723b_fw.bin
[2.023008]   蓝牙 hci0:RTL_bt/rtl8723b_fw.bin 的直接固件加载失败,错误-2
[2.031956]   蓝牙:hci0:加载 RTL_bt/rtl8723b_fw.bin 失败
[11.297150]  蓝牙:hci0:RTL:检查 HCI_ver=06 HCI_rev=000b LMP_ver=06 LMP_subver=8723
[11.444429]  蓝牙:hci0:RTL:加载 RTL_bt/rtl8723b_fw.bin
[11.505598]  蓝牙:hci0:rom_version status=0 version=1

--------------------------

dmesg 运算

------------------------------------------

dmesg | grep -i 蓝牙
[0.292830]   蓝牙:内核版本2.21
[0.292934]   蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[0.292969]   蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[0.2998]   蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[0.293059]   蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[1.671409]   蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化
[1.676461]   蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层
[1.681696]   蓝牙:RFCOMM 版本1.11
[1.685548]   蓝牙:HIDP (人机接口仿真)版本1.2
[1.691549]   蓝牙:已初始化 HIDP 套接字层
[2.01085]   蓝牙:hci0:RTL:检查 HCI_ver=06 HCI_rev=000b LMP_ver=06 LMP_subver=8723
[2.020162]   蓝牙:hci0:RTL:正在加载 RTL_bt/rtl8723b_fw.bin
[2.034734]   蓝牙:hci0:ROM_VERSION status=0 version=1

嗨、先生、您能告诉我这种随机行为的原因。

相关信息

Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 请在 www.beagleboard.org 上咨询社区。