This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:66AK2H14启动示例代码(C66x CorePac 作为启动主器件)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668113/rtos-66ak2h14-boot-sample-code-c66x-corepac-as-the-boot-master

工具/软件:TI-RTOS

您好、专家

大多数代码基于 PDK 和 Wiki 上发布的 C66AK 2H14启动示例代码的 ARM CorePac、
但是、您有用于以 C66x 作为主器件来启动 ARM 的示例代码吗?

此致、
霍玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍马、

    该器件n`t 超过90%的用例用作以 ARM 作为引导主器件进行引导、因此我们在 SDK 中不支持这一点。 但是,您可以参考我们在此共享的示例以供参考:
    e2e.ti.com/.../606407

    此致、
    Rahul