This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM437X:TAS255x 接口

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668270/linux-processor-sdk-am437x-tas255x-interface

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:TAS2559、 TAS2552

工具/软件:Linux

团队、

我的一位客户希望使用 TAS2559/TAS2552音频放大器/扬声器。 我看到 ./sound/soc/codecs/tas2552.c 中的驱动程序也可以 用于 TAS2559 (我看到它们属于同一个系列、希望可以使用 tas2552驱动程序)?

如何与处理器连接?通常使用 TLVAIC 编解码器,并且它们在 McASP 上连接。 请建议。

此致、

四