This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Vision SDK -IPU1 (已启用摄像头+显示服务器+ IVAHD)、IPU2-多媒体回放

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668234/rtos-vision-sdk--ipu1-enabled-camera-display-server-ivahd-ipu2--multimedia-playback

工具/软件:TI-RTOS

大家好

我们将 IPU2用于(IPUMM)多媒体回放、并将 IPU1用于(VISION SDK)摄像头+显示服务器、在该服务器中启用了 IHAVD。

当 ipu2内核用于多媒体时,可以使用 IPU1的并行 IVAHD?

此外、当我们使用 Ipu2 内核进行视频回放时、还可以使用 Ipu1的 IVAHD 和 VPE?

此致、
Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    IPU1和 IPU2都是相同的双核 Cortex M4子系统、并且任何 IPU 内核均可用于任何操作。

    此致、
    Rishabh