This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668083/66ak2h14-66ak2h14

器件型号:66AK2H14

您好!

66AK2H14通过 EMIF16接口连接到 Altera MAX10系列 CPLD。
66AK2H14以800MHz 运行。 因此、EMIF16 @ 133.3MHz
EMIF16配置为选择选通模式。
我们必须以200Mbps 的速率通过 EMIF16执行 CPLD 读取/写入

有2个不同的时序图-在 EMIF16用户指南 spruza.pdf 中
   图2-4异步读取时序图
   图2-5异步写入时序图

   图2-6异步读取周期(选择选通模式)
   图2-7写入周期(选择选通模式)

66AK2H14数据表中还有另一个时序图

   图11-53. EMIF16异步存储器读取时序图
   图11-54. EMIF16异步存储器写入时序图

问题1:对于本方案,必须参考哪一个。

Q2:如果您有任何测试数据、则使用 EMIF16 - FPGA/CPLD 实现的最大吞吐量是多少。


此致、

Mahima Shanbag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1. 如果您将 EMIF16配置为选择选通模式、则应参考读/写周期(选择选通模式)图(图2-6和2-7)。

    问题2. 没有此类数据。

    此致、
    Yordan