This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:OV10640、支持 UB933串行器(并行)(ISSCapture)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668202/rtos-tda3xevm-ov10640-with-ub933-serializer-parallel-support-isscapture

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有一个摄像头模块、其中包含 OV10640传感器和 DS90UB933-Q1串行器(并行)。

在 ISSCapture 中、我只能看到 OV10640提到 CSI2接口... 我的设置是否受支持、或者我是否需要开发可选配置? 如果是、我很乐意接受任何输入(应修改哪些参数、以及它们在 VISION_SDK 中的位置)

谢谢、

摩根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morgan、

    OV10640传感器同样受支持、但在两种模式下受支持、一种模式 OV10640直接连接到 CSI2输入接口、另一种模式通过 UB913/UB964 SERDES 连接。 VSDK 目前不支持用于 OV10640的 UB933串行器。 您需要添加此支持。
    使用 UB933串行器的具体原因是什么?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经有一个摄像头了... 感谢您提供相关信息。

    此致、
    摩根