This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:EVMK2H 散热器

Guru**** 2995950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668160/66ak2h06-evmk2h-heat-sink

器件型号:66AK2H06

您好!

我有一位客户计划使用 EVMK2H 评估66AK2Hx 器件。
http://www.ti.com/tool/EVMK2H
他们还没有 EVM。

客户希望暂时卸下风扇和散热器、并评估器件在场景中的发热情况。
问题:
1) 1)是否可以轻松卸下风扇和散热器?
2) 2)如果卸下了风扇和散热器、则无法保证 EVM 的功能?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1)。 似乎可以卸下散热器。 它由4个螺钉固定、可能还有一个导热膏。

    2)。 是的、如果散热器被移除、TI 不保证 EVM 的运行方式。 在 对电路板进行修改之前,他们可以查看数据表和热设计指南(www.ti.com/.../sprabi3b.pdf)

    此致、
    Yordan