This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:VSDK 版本

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2P-ACD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668103/tda2p-acd-vsdk-versions

器件型号:TDA2P-ACD

你好

在我们的项目中、我们计划使用 TDA2P 和 VISION SDK 3.x

该项目包括集成使用 VSDK 2.09为 TDA2xx 开发的算法链接等。

我们能否按原样在 TDA2P 和 VSDK 上移植和集成链接? 或者我们是否需要进行更改?

如果需要更改、您是否会分享一些详细信息?

此致

Hrishikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hrishikesh、

    算法接口或它们的使用方式没有变化。 它只是在构建系统和文件夹结构中更改。 轻松迁移到 VISION SDK 3.x

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hrishikesh、

    除了 Brijesh 的评论之外、您还应查看 TDA2P 与 TDA2x 中存在的 CPU 列表、并相应地修改用例。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、
    感谢您的快速回复。 我想您意味着使用 vsdk2.09开发的算法和 tda2x 可以在 tda2px 和 vsdk 3.x 上移植和集成,而无需付出太多的努力。 该问题的子问题是 VSDK 2.09是否支持基于 TDA2p ACD 的系统(EVM 和定制板)?
    此致
    Hrishikesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 ACD 系统?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是基于 TDA2P-ACD 处理器的 EVM 以及定制板。
    此致
    Hrishikesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrishikesh、

    VSDK 2.9版本不支持 TDA2P。 3.1版以后的版本支持该功能。

    此致、
    Rishabh