This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:有关视频输入端口的一些问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668114/tda2sx-some-questions-about-video-input-port

器件型号:TDA2Sx

你(们)好

  我正在学习 TDA2XX 的 VIP 模块、并有以下问题:

Q1:24/16/8位端口之间的差异
   

   从手册中我们可以看到 、无论输入模式是什么、24位 YUV444或16位 YUV422或8位 YUV422、输入数据都是 Y0~7、cB0~7、CR0~7、这可以被描述为8位 YUV 格式。  对于16位 YUV422和8位 YUV422、它们具有相同的 YUV 格式、区别在于接收方法:

  8位 YUV422模式每时钟接收8位数据、16 位 YUV422模式每时钟可接收2*8位数据。 很明显 、16位 YUV422模式更快。

  因此  、24/16/8位端口之间的区别仅在于数据传输速度? 他们能描述的图像"细节"程度是相同的?

 Q2:如果 8位端口速度较慢、它会限制输入信号的帧速率吗? 例如 、8位端口能否支持30ps 或60ps?

 Q3:"支持高达4095像素的宽输入-无需缩放和色度升/降采样"意味着 VIP 支持高达4K 的分辨率。

     此注释是否适用于所有 24/16/8位 端口模式? 如果我选择8位端口模式、它可以支持720p、1080p 或4K 输入吗?

Q4: FLD 引脚

     对于逐行来源,字段 ID 始终为‘0.’  因此、如果我使用 渐进源、我不能在 视频输入中使用 fld 引脚吗? 然后、我可以将该引脚配置为其他功能。

    例如、vin1a 的捕获源为 OV10635、这是 渐进模式。  我能否连接 vin1a_fld0引脚并将其用于其他模块?

谢谢

Xuanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Xuanbo、

    请在下面查找您的问题的答案。

    1、是的、没错、YUV422数据均支持8/16、其中图像详细信息保持不变、仅更改接口。 对于 YUV444 24位输入、它略有不同、因为输入格式不同。 YUV444中的两个色度分量都有全像素。
    2、嗯、它并不慢、但传输一个 YUV422像素需要两个时钟周期、而在16位接口上只需要一个时钟周期。 是的、即使是8位也可以支持30和60fps、但这也取决于分辨率。 8位时钟的最大值为165MH、因此分辨率和 fps 在该限制范围内、VIP 可以通过8位接口支持该分辨率。
    3、再说一次、它取决于 fps 和像素时钟、只要像素时钟在165MHz 范围内、VIP 可以720p 和1080p 分辨率。
    4、渐进输入不需要 fid 输入。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

      感谢您的讲解。

      关于 Q1、我还有另一个问题。 在"TDA2xx、TDA2Ex 和 TDA3xx"的视频驱动程序移植指南中:

       

       我怀疑 "如果视频传感器提供10、12、14位数据、那么该参数应设置为 FVID2_VIFW_16BIT "。

       与8位数据视频传感器相比、10/12/14位数据视频传感器应具有更多 图像详细信息。 但根据这样的结论、VIP 8/16位端口模式具有相同的映像详细信息。 那么、我们为什么需要 在这里将参数设置为 FVID2_VIFW_16BIT 呢?

    谢谢

    Xuanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Xuanbo、

    是的、没错、12/10/14图像传感器比8位传感器更详细。 但是、当您说16位 YUV422、位深度不变时、它仍然是8位 YUV422数据、但通过16位接口进行传输。

    我们需要视频 IfWidth,因为它是在 VIP 中配置的。 我们需要知道它应该在8位、16位或24位接口上接收数据。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh

    因此、如果我们使用2014年12月10日的图像传感器、则无需"将视频 IfWidth 设置为 FVID2_VIFW_16BIT "?
    我们还可以将 FVID2_VIFW_8BIT 用于12/10/14位图像传感器吗?

    谢谢
    Xuanbo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Xuanbo、

    嗯、它实际上取决于您的输入接口。 您的传感器与 VIP 连接了多少条输入数据线路? 如果大于8、则需要使用16位。 否则、您可以使用8位。

    通常情况下、传感器通过10/12/14数据线发送10/12/14位数据、不是通过8位接口发送10/12/14数据。 因此、由于它使用的位数超过8位、因此您需要为 VIP 使用16位接口。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh

    好的、我明白了。 非常感谢。

    此致
    Xuanbo