This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:OMAP L138支持的最新 Linux 内核版本

Guru**** 2542090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/701930/linux-omap-l138-latest-linux-kernel-version-supported-by-omap-l138

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

L138支持的最新 Linux 内核版本是什么?

根据 SDK 04.03.00发行说明、Linux 内核4.9.69。

是4.19?

git.kernel.org/.../

如果我想在 L138中获取所有最新的 BSP 错误修复程序、那么 OMAP L138的推荐 Linux 内核版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi-Kok Seng Ang、

    与 Processor SDK Linux 04.03之前一样、TI E2E Linux 内核版本官方支持的最新版本为4.9.69。
    您可以免费为 kernel.org 使用较新的版本、但 E2E 提供的支持有限。

    BR
    Tsvetolin Shulev