This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TDA2存储器 AVL

Guru**** 2545620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/697450/tda2evm5777-tda2-memory-avl

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

你好  

我将在 TDA2平台上设计我们自己的 ADAS

是否有可供参考的存储器(DDR、eMMC 等) AVL?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:3829173、

    请访问 www.ti.com/.../sprr211www.ti.com/.../TDA2EVM5777

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好, Sujith

     MT41K512M8DA-107 AIT:P 是否 适用于 TDA2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询!

    请您详细说明一下您到底在寻找什么? 您是否在寻找一些可以与 TDA2连接的 DDR 器件型号? TDA2 DDR 接口符合 JEDEC 规范,因此您可以将其与符合 JEDEC 标准的*ANY* DDR 设备连接。 器件数据手册中指定了可连接到 TDA2的 DDR 器件的总密度和数量。  

    请告诉我这是否能解答您的问题、或者您是否有更具体的问题。 再次感谢您给我们写信。

    此致

    Rajesh Veettil