This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:THS8200的 HDMI 问题

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, THS7303, THS8200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/699880/linux-am5728-hdmi-issue-with-ths8200

器件型号:AM5728
主题中讨论的其它部件:THS8200THS7303

工具/软件:Linux

您好、先生、

我有带 AM5728处理器的定制板。 我想将 HDMI 信号转换为模拟信号、因此我使用了 s8200 DAC 来转换信号。

HDMI 信号将进入 s8200输入、该 s8200的输出将通过 ths7303视频放大器放大、并连接到连接器。

加载驱动程序 ths8200和 ths7303后、我播放的视频分辨率为1388x720、显示器闪烁并通知不支持输入。

我们是否需要调整 ths8200或默认驱动程序将起作用?

谢谢、此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么 Linux 版本? 您的 HDMI 配置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您如何播放视频、gstreamer?
    如果是、则布置管道。
    modetest 的输出是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    我假设您能够解决您的问题。
    那么、我要关闭这个线程。
    如果没有、只需在下面发布回复即可。

    谢谢!

    BR
    玛格丽塔