请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其它部件:THS8200、 THS7303
工具/软件:Linux
您好、先生、
我有带 AM5728处理器的定制板。 我想将 HDMI 信号转换为模拟信号、因此我使用了 s8200 DAC 来转换信号。
HDMI 信号将进入 s8200输入、该 s8200的输出将通过 ths7303视频放大器放大、并连接到连接器。
加载驱动程序 ths8200和 ths7303后、我播放的视频分辨率为1388x720、显示器闪烁并通知不支持输入。
我们是否需要调整 ths8200或默认驱动程序将起作用?
谢谢、此致、
Vijay