This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:JESD 通道数

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/726187/tci6630k2l-number-of-jesd-lanes

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件: 66AK2L06

您好!

我们尝试将 ADC 和 DAC 连接到 K2L。 分别可用于 ADC 和 DAC 的 JESD 通道的确切数量是多少?

数据表的第一页显示只有4个通道可用、但 DFE 用户指南显示了下图:

据此、TX 和 Rx 可使用4个单独的通道。 那么、总共 是否有8个通道? 4表示 Tx、4表示 Rx? 这8个通道能否以7.37GSPS 速率同时工作?

谢谢、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    TCI6630K2L、66AK2L06器件有4条 Tx 和4Rx JESD 通道。
    由于2Tx/2RX 在通用串行器/解串器中共享、因此它们需要相同的线速率。
    有2组2个通道。
    此致。
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "因为2Tx/2RX 在常见的串行器/解串器中共享"-  这一行再次消歧。它是2TX 和2RX 还是 2Tx/2RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有4个物理 Tx 和4个物理 Rx 串行器/解串器连接。

    SOC 实现具有2个2TX 和2RX 块。

    2TX 和2RX 的每个块都必须具有公共线速率。

    在 DFE-JESD 部分、有两种 JESD 链路实现方式、它们会影响同步输出和同步输入的标准 LVDS 连接。   

    DFE 中的 JESD204配置可以使用 JESD 链路对物理串行器/解串器配置进行分组或分离。

    TI 文档中进一步详细介绍了这些特性:

    SoC 器件数据表-"www.ti.com/.../tci6630k2l.pdf "  

    中讨论了两个 Phya 双通道串行器/解串器的实现方式

    SerDes 用户指南-" www.ti.com/.../spruho3a.pdf "

    DFE 用户指南-" www.ti.com/.../spruhx8a.pdf  "、请参阅第1.12节。

    此致、

    Joe Quintal