This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:OpenCV、OpenCL 和 openCX

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727190/linux-tda2-opencv-opencl-and-opencx

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

尊敬的主管:

我正在使用 VSDK3.4处理 TDA2x。 请注意、VSDK 中包含 OpenCV、OpenCL 和 OpenCX:

1.文件夹\ti_components\open_comput\OpenCV\OpenCV-3.1.0\libs_Linux 中有预编译 OpenCV 库(我对 Linux 版本更感兴趣)

 2. make 选项: tda2xx_evm_linux_OpenCL

3. make 选项: tda2xx_evm_linux_opencx

对于这3个选项、TI 有何关系?  我的目标是尝试使用预编译 Linux OpenCV 库、我是否应该启用 OpenCX 或 OpenCL 编译选项以获取 OpenCV? (OpenCV 没有 make 选项)。

谢谢、致以诚挚的问候

他 Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、He Wei、

    1.文件夹\ti_components\open_comput\OpenCV\OpenCV-3.1.0\libs_Linux 中有预编译 OpenCV 库(我对 Linux 版本更感兴趣)

    [Surya]是的、在构建 Linux 端 OpenCV 应用程序时使用此预构建 OpenCV 库

    2. make 选项:tda2xx_evm_linux_OpenCL

    [Surya] MAKECOCONFIG=tda2xx_EVM_Linux_OpenCL 将仅构建 OpenCL 应用程序

    3. make 选项:tda2xx_evm_linux_opencx

    [Surya] MAKECOCONFIG=tda2xx_EVM_Linux_opencx 将构建 OpenCV 和 OpenCL 应用、
    由于 OpenCV 与 OpenCL 有一定的相关性、因此 OpenCV 没有单独的 make 选项
    您应该启用 OpenCX 选项以获取 OpenCV


    此致
    Surya