This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA71:600Mhz 的 DRA714 OPP 值

Guru**** 2558610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/726616/linux-dra71-dra714-opp-values-for-600mhz

器件型号:DRA71

工具/软件:Linux

您好!

 我们将 DRA714 SOC 用于需要频率调节支持的电路板。

根据数据表、  MPU 支持的最大频率为600MHz。

 

在 arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi 中的内核代码中、配置的 OPP 值与  汽车处理器 SDK 3.03中的值相同。

 

CPU0_opp_table:opp_table0{

兼容="操作点-v2";

OPP 共享;

 

opp_nom@1000000000{

opp-Hz =/bits/64 <1000000000>;

op-microvolt =<1060000 850000 1150000>;

opp-supported-HW =<0xFF 0x01>;

opp-suspend;

};

 

opp_od@1176000000{

opp-Hz =/bits/64 <1176000000>;

opp-microvolt =<1160000 885000 1160000>;

opp-supported-HW =<0xFF 0x02>;

};

 

opp_high@1500000000{

opp-Hz =/bits/64 <15000000000000>;

op-microvolt =<1210000 950000 1250000>;

opp-supported-HW =<0xFF 0x04>;

};

};

 

但对于 DRA714 SOC、要设置的最大频率为600MHz。

 

问题/请求。

  1. 请为我们提供 DRA714 SOC 的600Mhz 的 OPP 值?
  2. DRA714中的最高频率 MPU 可使用多少、它能否在启动期间仅以1GHz 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ishaqe、

    这些值在 u-boot 中配置。 您可以在此处找到有关 u-boot 中确切配置位置的更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_FAQ

    2.最大频率取决于您使用的确切部件。 某些 DRA71x 器件可在1GHz 下运行、而其他器件则无法运行。 请参阅提供的有关器件支持的最大频率的数据表。

    www.ti.com/.../DRA71

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravan、

    我们不使用 U-boot 作为引导加载程序。

    我们使用的是 DRA714 (J6Entry) SOC、其要设置的最大频率为600MHz。 引导加载程序正确设置 CPU 频率。

    当我们在内核中启用动态频率调节支持时、它现在将默认切换到1GHz

    我们 在 dra7.dtsi 动态频率支持中进一步检查 了1G、1.17G 和1.5G。

    但对于 DRA714、支持的最大频率为600MHz。 因此、DRA714处理器需要600MHz 的 OPP 值配置。

    请提供 DRA714处理器的 OPP 值。  速度等级更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查此帖子
    e2e.ti.com/.../2286116
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找 适用于 opp 微伏 和 opp 支持的 HW 的值

    - opp_nom@1000000000{  

    - opp-Hz =/bits/64 <1000000000>;

    + opp_nom@600000000{

    + opp-Hz =/bits/64 <6000000000000>;

    op-microvolt =<1060000 850000 1150000>;

    opp-supported-HW =<0xFF 0x01>;

    opp-suspend;

    如果值不正确、可能会导致其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们保持不变。

    OPP 支持的 HW:即使 OPP 为600MHz、它仍然是 OPP NOM。
    运算微伏:您遵循数据手册中的内容。 用于给定 OPP 的实际电压从已熔丝寄存器中读取。 这里的值只是一个有效范围。