工具/软件:Linux
您好!
我们将 DRA714 SOC 用于需要频率调节支持的电路板。
根据数据表、 MPU 支持的最大频率为600MHz。
在 arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi 中的内核代码中、配置的 OPP 值与 汽车处理器 SDK 3.03中的值相同。
CPU0_opp_table:opp_table0{
兼容="操作点-v2";
OPP 共享;
opp_nom@1000000000{
opp-Hz =/bits/64 <1000000000>;
op-microvolt =<1060000 850000 1150000>;
opp-supported-HW =<0xFF 0x01>;
opp-suspend;
};
opp_od@1176000000{
opp-Hz =/bits/64 <1176000000>;
opp-microvolt =<1160000 885000 1160000>;
opp-supported-HW =<0xFF 0x02>;
};
opp_high@1500000000{
opp-Hz =/bits/64 <15000000000000>;
op-microvolt =<1210000 950000 1250000>;
opp-supported-HW =<0xFF 0x04>;
};
};
但对于 DRA714 SOC、要设置的最大频率为600MHz。
问题/请求。
- 请为我们提供 DRA714 SOC 的600Mhz 的 OPP 值?
- DRA714中的最高频率 MPU 可使用多少、它能否在启动期间仅以1GHz 运行?