工具/软件:Linux
您好!
Vision SDK 版本:processor_sdk_vision_03_03_00_00
我已经按照 TDA2x 用户指南中给出的所有步骤操作。
MAKCONFIG?=tda2xx_evm_linux_opencx
系统路径中存在 TI-CGT-C6000_8.1.0/BIN 路径
构建 Linux
使 Linux_install
使–s–j 取决于
使–s–j
构建成功。
另外,对于闪存 SD 卡,我按照同一用户指南中给出的步骤进行操作。
电路板正在成功引导。
我 无法执行此示例/usr/share/ti/examples/opencl/vecadd、获取 ti-mctd 的 cmem 错误
当我 运行时:./ti-mctd
错误:CmemAllocator::CmemAllocator():断言`mSMC_ALLOC_DSP_addr_== MSMC_addr'失败。
我在此处附加了引导日志以了解更多信息。
我的主要目的是在 OpenCL 开启和 OpenCL 关闭的情况下运行简单的 OpenCV 示例、以在 DSP 卸载的情况下检查 OpenCV 性能。
我也尝试过
MAKECONFIG?=tda2xx_EVM_Linux_ALL。
我遇到相同的错误。
日志中的错误:
12月27日23:07:49 dra7xx-EVM systemd-module-load[157]:找不到模块'cmemk'
12月27日23:07:49 dra7xx-EVM systemd-module-load[157]:找不到模块'cryptodev'
12月27日23:07:49 dra7xx-EVM systemd-module-load[157]:找不到模块'gdbserverproxy'
12月27日23:07:49 dra7xx-EVM systemd-module-load[157]:找不到模块'uio_module_drv'
6月20日10:05:01 dra7xx-EVM ti-mctd[721]:CMEM 错误:init:无法打开/dev/cmem:"无此类文件或目录"
6月20日10:05:01 dra7xx-EVM ti-mctd[721]:TI-mctd:/jenkins/psdkla-krogoth/release/dra7xx/yocto/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/dra7xx_evm-linux-gnueabi/opencl/1.1.12.0-r0.0/git/host/mct-demon/cmem_allocator.h:63:CmemAllocator:::CmemAllocator():Assertion `status!=-1'失败。
报
Sagar