请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
我对数据表中的 TI 术语有点困惑。 请说明以下快速问题。 提前感谢您的帮助。
数据表在"特性"下显示:每个内核32KB L1程序、每个内核32KB L1数据。 每个内核512KB L2。 我假设他们在这种情况下指的是缓存。 这是正确的吗?
2.4096KB 多核共享存储器。 我假设这对应于 L-3高速缓存。 我的答案是...吗?
请提供建议。 谢谢你。