This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:在 TMS320C6748 SYS/BIOS 中使用 NDK 进行 UDP 连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/726375/tms320c6748-using-ndk-for-udp-connection-in-tms320c6748-sys-bios

器件型号:TMS320C6748

你(们)好

当我添加 NDK 库并调用 API 接口时 、会出现错误。 错误如下所示:

说明资源路径位置类型
"="">processors.wiki.ti.com/.../10234"> 未解析的符号仍然是 UDP_t C/C++问题
gmake:***[All]错误2 udp_t C/C++问题
gmake[1]:***[udp_t.out]错误1 udp_t C/C++问题
未解析的符号 mmZeroInit、首先在./main.obj udp_t C/C++ problem 中引用
未解析的符号 NDK_BIND、首先在./main.obj udp_t C/C++ problem 中引用
未解析的符号 NDK_sendto、首先在./main.obj udp_t C/C++ problem 中引用
未解析的符号 NDK_socket、首先在./main.obj udp_t C/C++ problem 中引用

原因是什么? 如果您有现有的参考例程、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郑双德

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑您需要将 NDK 包添加到您的 cfg 文件中:

    VAR NDK = xdc.loadPackage ('ti.ndk.config');
    var 全局 = xdc.useModule('ti.ndk.config.Global') 

    从我们的一个示例开始可能是不错的。 通过运行以下命令、可以将它们内置到 CCS 工程中:

    CD C:\ti\pdk_omapl138_1_0_5\packages
    
    pdksetupenv.bat
    
    pdkProjectCreate.bat OMAPL138 lcdkOMAPL138 Little Nimu All DSP