This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2PXEVM:PDK TDA 构建封装

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/700587/rtos-tda2pxevm-pdk-tda-building-the-package

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

SDK 版本: processor_sdk_vision_03_03_00_00

PDK 内部有一个顶层 makefile  /packages/ti/build 、可用于构建 PDK 中的一些子组件 (例如 VPS_Examples_displayDss、VPS_Examples_loopback 等)。  位于:pdk_install_path ?=$(sdk_install_path)/ti_compons/drivers/pdk_$(pdk_version)/packages location, 而 sdk_install_path 位于:sdk_install_path ?= C:/ti  location 现在、我 导航到  位于 C:\processor_sdk_vision_03_03_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_09_00_17\packages/ti\build 位置的顶级 makefile 文件、并运行 gmake 命令、但遇到以下错误:

构建步骤:

C:\Users\Omid>CD C:\processor_sdk_vision_03_03_00_00\ti_componations\drivers\pdk_01_09_00_17\packages/ti\build

C:\processor_sdk_vision_03_03_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_09_00_17\packages/ti\build>gmake -s All Board=tda2pc-EVM core=ipu1_0
rules.make:275:C:/ti/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/build/comp_paths.mk:无此类文件或目录
rules.make:280:C:/ti/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/build/makerules/build_config.mk:无此类文件或目录
rules.make:281:C:/ti/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/build/makerules/platform.mk:无此类文件或目录
rules.make:282:C:/ti/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/build/makerules/env.mk:无此类文件或目录
gmake:***没有将目标`C:/ti/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/build/makerules/env.mk 设置为目标的规则。停止。

如果我将  sdk_install_path ?= C:/ti (deafult 值)更改为  sdk_install_path ?= C:/processor_sdk_vision_03_03_00_00 ,则问题将得到解决。 为什么会出错?

此致、Omid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omid、

    PDK 是随 Vision SDK 软件包提供的组件。
    为了构建组件、用户需要设置安装 SDK 的路径。
    我们将修复此问题、以便在下一个版本中设置默认 SDK 路径。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、
    感谢你的答复。
    另一个问题是如何构建 RTOS 用例、例如 VIP_SINGLE_RVC_CAM_View_CRC;
    此致、Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omid、

    您应参阅 Vision SDK 文档:VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢 Rishabh。

    谨致问候 Omid。