This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:VisionSDK Linux 的 DDR 配置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/697808/linux-tda2evm5777-ddr-configurations-for-visionsdk-linux

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

我想将专用  TDA2EVM5777 Rev G Vayu 板的 PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00 Linux 配置为具有256MBx4 DDR (总共1GB)的硬件、其中 EMIF 1上有两个256MB DDR 芯片、32位宽、EMIF 2上有两个256MB DDR 芯片。 EMIF1和 EMIF2应处于 128Byte 交错模式。   

为了实现这一点、必须对 MLO、u-boot 和/或 Linux 内核进行哪些更改?    

谢谢、
iFer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看此 应用手册 并告诉我们您可能还有哪些其他问题?

    此致、
    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否需要有关此方面的进一步帮助?

    此致、
    Somnath