This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:RTOS/TMS320C6678

Guru**** 2540610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/725358/rtos-tms320c6678-rtos-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

请告诉我实施 TI - RTOS 的硬件/软件要求。

假定配置如下。

内存:DDR3 256MB (Micron 128Mbit x 16)

 请告诉我最小内存容量。

-BootROM:NOR 闪存64M 字节(Micron 32Mbit x 16)

  请告诉我最低引导 ROM 容量。

GbE PHY:88E1512 (Marvell)

 TI - RTOS 是否支持此器件?

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    上述配置应该可以正常工作(256MB RAM)。 无需最低 DDR、这取决于您的应用(您需要多少 RAM 来处理数据)。

    至于 NOR 闪存、64MB 就足够了、引导的 MLO 和 RTOS 应用程序不应超过该值。

    是 Marvell PHY 受支持。

    此致、
    Yordan