工具/软件:Linux
您好!
我们正在将系统从4.4内核升级到4.9内核。
根据引导引脚、我的 eMMC 比 SD 卡具有高优先级、因此当 eMMC 中其他 SD 卡上提供 Uboot 时、Uboot 会从 eMMC 加载。 这是预期的结果。
我们在处理器的 mmc1上有 SD 卡、在 mmc2上有 eMMC。 因此、如果 SD 卡中有可用的 zImage、它也会从 SD 卡加载、否则它将从 eMMC 引导。 我认为这也是正确的预期吗?
使用内核4.9 (SD 卡已连接、eMMC 也已闪存):
内核从 eMMC 加载 rootfs。
使用内核4.4 (SD 卡已连接、eMMC 也已刷写):
内核从 SD 卡加载 rootfs。
我希望如果连接 SD 卡,则应从 SD 卡加载 rootfs。 与内核4.4相同。 如何在内核4.9中执行此操作? 内核中是否有要从中加载 rootfs 的设置?