This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x 参考设计问题

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709876/tda3-tda3x-reference-design-issues

器件型号:TDA3

我们使用参考设计( http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00530 )为 TDA3x 设计电源,请帮助解决以下两个问题:

1、 LP8731的 LDO2引脚的输出应连接到 TDA3x 的哪个引脚?

2 μ A LDO1和 LDO2的、输出电压为2.8V 和3.3V、但在参考设计中为1.8V 和1.2V、如果不使用 I2C、如何配置输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这在 TDA3中没有使用。 这是 TDA3的电源轨列表:

    有关更多详细信息、请参阅 TDA3数据表。

    2.如果 LP8731不使用 I2C、则可以联系 TI 销售人员并购买内置所需电压的芯片。

    此致、

    STAN