This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:不要使用 vsdk 3.04 Linux 引导板

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709450/linux-tda2-do-not-boot-the-board-using-vsdk-3-04-linux

器件型号:TDA2
主题中讨论的其他器件:DRA742PMP

工具/软件:Linux

我构建了 vsdk 3.04 Linux 版本、并在 tda2x EVM 板上运行该版本。

但是、将显示以下日志、并且不会引导。

我应该怎么做?

U-Boot SPL 2016.05-00010-g9551b3d-Dirty (2018年7月16日- 21:55:52)
DRA752-GP ES1.1
无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
***警告- CRC 错误,使用默认环境

尝试从 MMC1引导
读取 dra7-ipu2-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
加载远程控制 IPU2时出错!,继续引导...
读取 dra7-dsp1-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
加载 remotecore DSP1时出错!,继续引导...
读取 dra7-dsp2-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
加载 remotecore DSP2时出错!,继续引导...
读取 dra7-ipu1-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
加载远程控制 IPU1!,继续引导时出错...
***警告- CRC 错误,使用默认环境

正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05-00010-g9551b3d-m脏(2018年7月16日- 21:55:52 -0400)

CPU:DRA752-GP ES1.1
型号:TI DRA742
电路板:DRA74x EVM 修订版 E.0
DRAM:1.5GiB
MMC:MMC@4809c000:找不到 hs-rev11模式 FDT_ERR_NOTFOUND
MMC@4809c000:找不到 sdr25-rev11模式 FDT_ERR_NOTFOUND
MMC@4809c000:找不到 sdr12-rev11模式 FDT_ERR_NOTFOUND
MMC@480b4000:找不到 hs-rev11模式 FDT_ERR_NOTFOUND
OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
***警告- CRC 错误,使用默认环境

GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
错误:找不到分区:'UserData'

在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:199/mmc_get_part_size ()
警告:fastboot.userdata_size:无法计算
SCSI:SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络:
警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导:0
##错误:"Board_findfdt"未定义
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
**找不到文件/boot/zImage **
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
切换到分区#0,确定
mmc1 (第0部分)是当前器件
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
MMC - MMC 子系统

用法:
MMC INFO -显示当前 MMC 设备的信息
MMC 读取地址 blk# cnt
MMC 写入地址 blk# cnt
MMC 擦除 blk# cnt
MMC 重新扫描
MMC 部件-列出当前 MMC 设备上的可用分区
MMC dev [dev][part]-显示或设置当前 MMC 设备[分区]
MMC 列表-列出可用设备
MMC hwpartition [args...] -进行硬件分区
参数(以512字节块为单位的大小):
[用户[ENH START cnt][wrrel{on|off}]]-设置用户数据区域属性
[GP1|GP2|GP3|gp4 cnt [ENH][wrrel{ON|OFF}]]-通用分区
[check|set|complete]-模式,完成集分区
警告:分区是设置为完成后的一次写入设置。
完成设置后,需要执行下电上电操作才能初始化分区。
MMC bootbus dev boot_bus_width reset_boot_bus_width boot_mode
-设置指定器件的 boot_bus_width 字段
MMC bootpart-resize
-更改指定设备的引导分区和 RPMB 分区的大小
MMC partconf dev boot_ack boot_partition partition_access
-更改指定设备的 partition_config 字段的位
MMC rst-function dev 值
-更改指定器件的 RST_n_FUNCTION 字段
警告:这是一次写入字段、0 / 1 / 2是唯一有效值。
MMC 设置 -设置 DSR 寄存器值

MMC - MMC 子系统

用法:
MMC INFO -显示当前 MMC 设备的信息
MMC 读取地址 blk# cnt
MMC 写入地址 blk# cnt
MMC 擦除 blk# cnt
MMC 重新扫描
MMC 部件-列出当前 MMC 设备上的可用分区
MMC dev [dev][part]-显示或设置当前 MMC 设备[分区]
MMC 列表-列出可用设备
MMC hwpartition [args...] -进行硬件分区
参数(以512字节块为单位的大小):
[用户[ENH START cnt][wrrel{on|off}]]-设置用户数据区域属性
[GP1|GP2|GP3|gp4 cnt [ENH][wrrel{ON|OFF}]]-通用分区
[check|set|complete]-模式,完成集分区
警告:分区是设置为完成后的一次写入设置。
完成设置后,需要执行下电上电操作才能初始化分区。
MMC bootbus dev boot_bus_width reset_boot_bus_width boot_mode
-设置指定器件的 boot_bus_width 字段
MMC bootpart-resize
-更改指定设备的引导分区和 RPMB 分区的大小
MMC partconf dev boot_ack boot_partition partition_access
-更改指定设备的 partition_config 字段的位
MMC rst-function dev 值
-更改指定器件的 RST_n_FUNCTION 字段
警告:这是一次写入字段、0 / 1 / 2是唯一有效值。
MMC 设置 -设置 DSR 寄存器值

从 eMMC 引导...
bootm 命令的映像格式错误
错误:无法获取内核映像!
=>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否查看 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中的"4.2准备 SD 卡和引导"章节、并确保创建 SD 卡时没有错误、SYSBOOT 设置也是正确的?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 mksdboot.sh。

    它不会发生任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否下载了正确的源代码并查看了正确的标签(用户指南中的"2.4.2安装 Linux 组件"一章)? 是否所有内容都是无错误构建的?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Ubuntu 18.04计算机上工作过。
    问题出在了。
    它在 Ubuntu 16.04上运行良好。
    感谢你的帮助