This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:USB ID 引脚

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AMIC120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709471/processor-sdk-am335x-usb-id-pin

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AMIC110AMIC120

您好!

我们在基于 AM335X 的设计中使用 USB0。  

在使用接口时,我们在 USB ID 引脚上提供了一个外部接口,以便它在主机模式下工作?

如果我们必须将它用作设备并在 OTG 模式下,我们应该做些什么。

 根据数据表,我发现输入电压最大值为2.1V (1.8V 工作电压)。

如果需要外部上拉、请确认。

此致

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    切勿向 AM335x USB ID 引脚施加外部电压。 请参阅此 wiki 以了解正确的用法: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的回复
    因此,我知道在外设模式下,信号不应连到连接器上,如果我们在 OTG 模式下使用,信号就可以连到 SB 连接器上,而不会有任何右上/下拉的信号?

    此致
    Eby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的澄清

    此致
    Eby Jayan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到这是一个非常受欢迎的问题、只需蜂鸣即可为其添加更多详细信息。 下面的内容适用于 AM335x、AM43xx、AMIC110和 AMIC120;其他处理器可能会以不同的方式处理 USB_ID 引脚、因此请始终参阅特定于器件的 TRM/数据表。

    对于100%主机模式运行、ID 引脚可直接绑定到 GND。 无需电阻器。

    对于100%器件模式运行、USB_ID 引脚应保持悬空。

    对于 OTG 模式(实际上这些处理器支持 DRD 或双角色器件、而不是真正的 OTG)、USB_ID 引脚应直接连接到 USB MicroAB 插座。 无上拉或下拉。 直接连接。

    通过满足这些要求、USB_ID 引脚的状态完全由插入插座的 USB 器件控制。 USB 外设使 USB_ID 引脚悬空、而 USB 主机适配器将使同一引脚接地;处理器的 USB 运行模式现在可由 USB_ID 引脚的状态确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供此信息  

    此致

    Eby