This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL137:如何在没有 Code Composer Studio 的情况下使用 GDB 进行调试?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/699349/linux-linuxsdk-omapl137-how-to-debug-using-gdb-without-code-composer-studio

器件型号:LINUXSDK-OMAPL137

工具/软件:Linux

我可以遵循任何参考文献或文档来运行调试程序而不使用 code composer?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoffiz、

    您的问题较为笼统、响应与所有 Linux 发行版相关、但不仅限于 Linux SDK OMAP L137。

    我建议您在以下位置获得一些简短教程:

    如果您想获得更深入的教育材料、我建议您阅读以下书籍:

    1.使用 GDB、DDD 和 Eclipse 进行调试的艺术

    2. Gdb Pocket Reference:使用 GDB 快速轻松地进行调试



    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题有点主观、但对于感兴趣的读者、我找到了一个快乐的媒介。 虽然我确实想在没有 CCS 的情况下设置 DEV 主机、但在 CCS 之外查找解决方案比必要时要困难得多。 到目前为止、我在 CCS 中执行项目设置和调试、但在 vim 中执行其他所有操作。