请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LINUXSDK-OMAPL137 主题中讨论的其他器件:OMAP-L137
我知道这有点奇怪、但我一直在尝试从 REL_LSP_02_20_00_07重新构建 uboot u-boot-1.3.3。 由于 gcc 7不支持任何静态别名函数、我修复了所有编译错误、但我宁愿使用 gcc 4.2.0进行编译。
此链接不会将我带至可下载 MontaVista 工具的位置。 我没有 Spectrum Digital 板随附的 CD、这是我在 TI.com 中寻找此类工具的原因。 MontaVista 工具是否仍然存在?
我知道有更新版本的 PSP、SDK、这是一项确保我理解并可以遵循以下说明的练习:
并且能够下载未删除的项目、我能够找到的其他项目。
- OMAPL137_ARM_setuplinuX_##_##_##.bin
- BIOS_setuplinux_##_##.bin
- xdctools_setuplinuX_##_##.bin
- LPTB-##_##_#-beta.bin
- MVL_5_0_#_demo_sys_setuplinux.bin
- TI-CGT-C6000_##.#_setup_linux_x86.bin