This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5534:tms320c5534晶振输入中的一些问题

Guru**** 542470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5534
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709524/tms320c5534-some-question-in-tms320c5534-crystal-input

器件型号:TMS320C5534

有人知道 TMS320C5534可以适合16MHz 晶体输入吗? 我想完成 AT86RF233-AU 的学习。 多了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅第5.7.4.3节 PLL、表5-10。 PLL 时钟频率范围和第5.7.4.3.3.2节具有 LVCMOS 兼容时钟输入(可选)的 CLKIN 引脚。 建议是:
    11.2896 MHz
    12 MHz
    12.288 MHz

    此致、
    Yordan