This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:不带 PMIC 的电源设计

Guru**** 715440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/708814/am3358-power-supply-design-without-pmic

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TPS65217

您好!  

我们使用 AM3358处理器进行设计、但我们不使用 TPS65217、而是使用 LDO。 事情是、我最近开始阅读数据表(我最初不是设计的一部分) 我注意到 BeagleBone Black 在很大程度上依赖于 TPS 器件、我注意到内核上还有很多直接链接到 TPS 的代码、还有一个事实是电源定序(数据表图6-4)、 我们所使用的 LDO 后面根本就没有这样做(此外 、BBB 原理图中与 TPS 相关的所有引脚也未使用。 PMIC_POWER_EN、PWR_But、I2c0、PMIC_GOOD、LDO_GOOD、 唤醒、PMIC_INT)。  

原理图和我所读的所有内容让我相信、我们正在开发的电路板在通电时甚至不会启动。 对吗? 在  释放复位之前、我是否可以在 RTC_PWRONRSTn 之后延迟一段时间来仿真必要的1ms 置位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 没有不使用推荐 PMIC 之一的 AM335x 参考设计。 如果没有 PMIC、您将无法使用 Linux SDK 中提供的任何电源管理功能。 您可能还需要修改大量内核源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也可以检查此主题: e2e.ti.com/.../2131582
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、非常感谢您的帮助、我们很可能最终使用 TPS、软件团队非常小、我们不想做很多内核修改。

    既然我有您的帮助、那么我的 Sitara 板还需要什么其他资源吗? 我的意思是、除了 TPS、引导配置电阻器和振荡器。 我知道这是一个不好的问题、可能是一个完全不同的主题要发布、但如果我们开发的板至少能启动到操作系统中、那会更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考以下参考设计 :processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Boards
    这是原理图检查清单: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
    以及一些启动提示: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_board_bringup_tips
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pablo
    我希望大家注意到、最近的 TI 新设计旨在支持 AM335x 系列的分立式电源管理解决方案

    www.ti.com/.../tida-01568

    请查看设计指南(它还包含软件注意事项部分)、以查看它是否有助于/满足您的要求。

    到 Biser 一点、该板不是作为 Proc SDK 的一部分官方支持、但设计指南中提供了硬件/软件方面/注意事项

    此致
    Mukul