请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 主题中讨论的其他器件: TPS65217
您好!
我们使用 AM3358处理器进行设计、但我们不使用 TPS65217、而是使用 LDO。 事情是、我最近开始阅读数据表(我最初不是设计的一部分) 我注意到 BeagleBone Black 在很大程度上依赖于 TPS 器件、我注意到内核上还有很多直接链接到 TPS 的代码、还有一个事实是电源定序(数据表图6-4)、 我们所使用的 LDO 后面根本就没有这样做(此外 、BBB 原理图中与 TPS 相关的所有引脚也未使用。 PMIC_POWER_EN、PWR_But、I2c0、PMIC_GOOD、LDO_GOOD、 唤醒、PMIC_INT)。
原理图和我所读的所有内容让我相信、我们正在开发的电路板在通电时甚至不会启动。 对吗? 在 释放复位之前、我是否可以在 RTC_PWRONRSTn 之后延迟一段时间来仿真必要的1ms 置位?