器件型号:EVMK2H
你(们)好
最近、我购买了 EVMK2H、可以运行一些简单的项目、我在6678上运行了这些项目、就像客户端、Hello World 和图像处理一样。
现在、我遇到了一些让我感到困惑的问题。 我使用以下软件:
CCS v7.4.0
PROCESSOR_SDK_RTOS_k2hk _4_03_00_05
mcsdk_BIOS_3_01_04_07
我的回答:
mcsdk 和 processor_sdk_rtos 之间有何差异?
2.如何为 EEPROM、SPI 和 DSP 和 ARM 的以太网引导模式(单级或多级)构建 Bin 文件? 我知道我应该使用 C6000和 ARM 代码生成工具、但我不知道应该如何转换以及应该为每个引导模式使用哪些工具。
3.我是否可以编译所有项目,甚至在 Windows 上进行 ARM 编译,或者必须使用 Linux? 例如、如果我要更改和构建 u-boot 并对其进行编程、必须使用 Linux 操作系统?
目前、我的目标是构建矩阵项目并在 SPI 闪存上作为 u-boot 加载。 但我不知道在哪里可以找到该项目、以及如何编译和生成 SPI 的 bin 文件。
如果你能向我介绍任何有助于我的胎面、我将不胜感激。
谢谢