This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:DRA718 J6入口 CAN#39;t BOOT 从 SD 卡

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8732-Q1, LP8733-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/708989/dra718-dra718-j6-entry-can-t-boot-from-sd-card

器件型号:DRA718
主题中讨论的其他器件:LP8732-Q1LP8733-Q1

尊敬的:

 我有一个问题、J6条目无法从 SD 卡引导(QSPI 和 eMMC 均为空)、UART1 TX 上没有任何消息。

我的状态是

a.为 J6Entry 供电的 LP8733-Q1和 LP8732-Q1加电序列用户指南图2.

b. SD 卡中的引导加载程序(518202 J6入门级 EVM 板版本)。

c. Choice SYSBOOT[5:0]= 0b100010 => SD 引导。

d.在 J6入口使用19.2MHz 晶体,sysboot[9:8]= 0b11 (19.2MHz 为518392 J6入口低 REF 版本)。

e.复位信号(PORz)为高电平。

我们尝试将引导加载程序更改为518392 J6低 REF 版本(从 Web 下载)、但 UART 上仍然没有任何消息。

(下载518392加载程序可能不正确。)

请问您该怎么办?

以下为原理图:
 
 e2e.ti.com/.../nu100_5F00_20180419_2D00_core_2D00_TI.pdf

如有任何建议、请告知我。
 

谢谢、

此致、

劳伦斯。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    有一个类似的主题:
    e2e.ti.com/.../708852

    专家已收到通知,并将在那里作出答复。 我将关闭这个。

    此致、
    Yordan