请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 您好!
我对 TDA2X 平台的 DSP 上的 OpenCV 支持有一些疑问。
1.如何使用 OpenCV 函数为 DSP 构建示例代码?
2.如何在不使用 A15的 DSP 上使用 OpenCV 完全运行示例代码?
3.在 DSP 上运行基于 OpenCV 的普通代码需要进行哪些更改?
4.我们能否使用 Vision SDK 内 openc_compute docs 文件夹中提到的步骤构建 OpenCV 3.4? 您是否发现在 DSP 上运行新构建的 OpenCV 3.4时出现任何问题?
5.我参考了性能评测测试示例 http://processors.wiki.ti.com/index.php/OpenCV
对于第一次运行、我会得到不同的结果。 之后、我在使用 OpenCL 和不使用 OpenCL 的情况下始终获得相同的执行时间
请访问 log.e2e.ti.com/.../opencv_5F00_profile_5F00_log.txt
此致、
Sagar