This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:LED I2C 卡在 SemphoreP_Pend 中

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189574/lp-am263-led-i2c-stuck-in-semphorep_pend

器件型号:LP-AM263

我正在尝试调用 LED_setMask(),但我卡在 semphone_Pend 中。 我将 SYSCFG 与 LED 示例项目相匹配。 设置过程中是否缺少内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我介绍一下您所提到的项目? 此外、您能否解释以下内容以更好地了解您的设置?

    这是定制 PCB 还是 AM263x-CC 评估板?

    2.您正在使用什么基于 I2C 的 LED 驱动器?

    我们在 MCU+SDK 中有一个 I2C LED 示例、您已经提到过吗?  AM263x MCU+ SDK:I2C LED 闪烁(TI.com)

    4.如果您使用的是 LED 示例之外的自定义代码、我们可以将项目共享给我吗?

    谢谢、

    G Kowshik