This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:TDA4入门套件 CAN#39;t 引导正确。

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188489/sk-tda4vm-tda4-starter-kit-can-t-boot-up-properly

器件型号:SK-TDA4VM

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

启动两周前购买的 TDA4入门套件板时、我几乎没有什么问题。
我们的团队已经购买了几块电路板、但只有这样才能启动。

插件时通常会卡住。 有时、重置按钮将起作用、或者需要多次按下。 即使这样、它仍然非常不稳定。 这真的困扰了我。

问题:

1.系统在 ATF 启动序列期间挂起(system_hang_after_reset.txt)。 按下重置按钮、启动序列仍然失败。
2.系统在 Linux 内核初始化期间挂起(kernel_panel_after_reset.txt)
随附的是错误日志。  

我期待您的回复。

此致、
阿尔基·A.

e2e.ti.com/.../kernel_5F00_panic_5F00_after_5F00_reset.txt

e2e.ti.com/.../system_5F00_hang_5F00_after_5F00_reset.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    电路板无法正确启动的一些常见问题包括:

    • 电源设备损坏
    • SD 卡损坏

    从已知工作设置中切换电源和 SD 卡时、电路板是否仍然无法引导?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    客户体验回应。

    我已经用其他板进行了切换、因为它仍然是相同的。
    我的 SD 卡和电源在其他电路板上工作良好、因此我认为这可能不是问题。

    以寻求您的帮助。

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    到目前为止、它听起来像是有缺陷的电路板。 我也将让硬件团队来看看此主题、但它听起来与以下主题非常相似: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123065/sk-tda4vm-the-evm-board-often-crashes-when-running-or-no-loading

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电源和 SD 卡都可以与多个其他 SKs 配合使用、因此入门套件看起来存在缺陷。 您可以访问 :https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp

    以启动退货流程。  您将使用此 E2E 主题作为入门套件板的确认问题。