尊敬的 TI 专家:
我正在尝试了解如何配置以下信息
适用于 TDA2PX 平台的 ivahd h264编码器(ivahd_h264enc)。
我已经浏览过用户指南、但没有从该指南中获得太多信息。
a) GOP 编号应为3的倍数
b)每帧允许一个切片
c)当分辨率像1080p45、1080p60时、如何仅支持单个基准帧而不支持 B 帧。
D)如何仅配置16*16和4*4块分区。
e)如何支持直流、水平和垂直预测模式
f)配置垂直运动矢量值
此致
梅扬克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我正在尝试了解如何配置以下信息
适用于 TDA2PX 平台的 ivahd h264编码器(ivahd_h264enc)。
我已经浏览过用户指南、但没有从该指南中获得太多信息。
a) GOP 编号应为3的倍数
b)每帧允许一个切片
c)当分辨率像1080p45、1080p60时、如何仅支持单个基准帧而不支持 B 帧。
D)如何仅配置16*16和4*4块分区。
e)如何支持直流、水平和垂直预测模式
f)配置垂直运动矢量值
此致
梅扬克
您好 Pramod、
感谢您发送邮件。我从用户指南中获得了大部分参数配置、但我是
无法在编码器参数中获取运动矢量配置。\n 您是否可以更新
在哪里可以 配置 ivahd 编码器参数结构中的运动矢量。
垂直运动矢量应小于指定值、以下代码用作条件检查(该值以整像素单位表示):
if (图片宽度>=2560)
VERT_mvmax = 16;
否则(图片宽度> 1920)
VERT_mvmax = 24;
否则(图片宽度> 1440)
{
)(参考帧编号= 1 μ s
VERT_mvmax = 56;
其他
VERT_mvmax = 40;
}
如果(图片宽度> 1280)则为其他值
VERT_mvmax = 48;
其他
VERT_mvmax = 56;
此致
梅扬克