请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6670 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我从 C6670 EVM 向主机 PC 发送了1000个 UDP 数据包(1个数据包大小:1316字节)。
我的代码如下所示
for (i=0;i<1000;i++)
{
Sendto (udp_send_socket、movi_test+i*1316、BUF_SIZE1、0、(PSA)&sin1、send_adr_size);
}
问题是主机 PC 仅接收50个数据包。
主机 PC 中第0到第20个数据包与 DSP 中的数据包相同
但主机 PC 中的第21个数据包是 DSP 中的第22个数据包、
主机 PC 中的第22个数据包是 DSP 中的第28个数据包、
主机 PC 中的第23个数据包是 DSP 中的第34个数据包...
将1000 UDP 封包从 PC 发送到 PC 时。
接收1000个 UDP 封包没有任何问题。