This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:适用于 TDAxx 系列的深度学习 SDK

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/705855/processor-sdk-tdax-deep-learning-sdk-for-tdaxx-family

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

您好!

是否有适用于 TDAxx 系列的深度学习 SDK?

此致、

Yuvraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,TI 深度学习库是 TI 视觉处理器软件开发(SDK)的一部分。
    此 VISION SDK 可从以下链接下载
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-TDAX

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    我指的是"Vision SDK - TI 深度学习(TIDL)用户指南"
    本用户指南中提到了 TIDL 网络文件和 TIDL 参数文件、它们将与输入文件一起出现。
    您能给我提供有关如何生成这些内容的更多详细信息吗? TI 是否提供工具将来自 Caffe 或 TensorFlow 的网络和参数文件转换为 TI 预期的格式?

    此致、
    Raghu S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    专家已收到通知、并将在此主题中回复:
    e2e.ti.com/.../706225

    此致、
    Yordan