This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC120:AMIC120 MIPS

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC120, AM4376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189697/amic120-amic120-mips

器件型号:AMIC120
主题中讨论的其他器件: AM4376

你(们)好

在 AMIC120数据表中、

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amic120.pdf

  表3-1器件特性比较中的性能规范为2000或2500MIPS。

哪一项是正确的?

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、组、  

    感谢您的查询。

    我正在进行内部检查、并将更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    (+) AMIC120:AM4377与 AMIC120之间的兼容性-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    AM437x 和 AMIC120器件是引脚兼容的。 两个器件的 IDK 板是相同的

    请参阅下面的 AM437x MIPS  表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢您的信息。

    [引用 userid="177086" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189697/amic120-amic120-mips/4483648 #4483648"]

    请参阅下面的 AM437x MIPS  表。

    [/报价]

    在此表中、我认为以300MHz 运行的 AM437x 为750MIPS (AM4376)。

    但在 AMIC120的数据表中、以300MHz 运行的 AMIC120为2000或2500MIPS。

    AMIC120 750MIPS 中的 MIPS 是否正确?

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    感谢您的备注。

    您的理解是正确的。

    需要更新 AMIC120的数据表。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢您的信息。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    谢谢、祝你度过美好的一天!

    此致、

    Sreenivasa