工具/软件:TI-RTOS
您好!
我 正在尝试使用经过训练 的 MobileNet SSD 模型来运行 tidl_OD。(VSDK3.3)
使用下面的线程、我可以为 voc0712-512x512_mobiledetnet-0.5生成新的 NET 和 PRM 文件。
根据上面的线程、不同的输入分辨率需要进行以下更改:
因此、我更改了分辨率512x512的以下参数
#define TIDL_OD_INPUT 宽度(512)
#define TIDL_OD_INPUT 高度(512)
#define DEC_OUT_width (512)
#define DEC_OUT_HEIGHT (512)
在构建时、它给出了以下错误:
C:\processor_sdk_vision_03_03_00_00_edited\vision_sdk\build>gmake -s -j
#编译 tda2xx-EVM:ipu1_0:release:app_libs:C:/processor_sdk_vision_03_03_00
_00_edited/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/tidl_od/chains_tidlod.c
"C:/processor_sdk_vision_03_03_00_00_edited/vision_sdk/apps/src/rtos/usecasesa/ti
DL_OD/chains_tidlOD.c"、第455行:错误:整数转换导致了变化
符号
"C:/processor_sdk_vision_03_03_00_00_edited/vision_sdk/apps/src/rtos/usecasesa/ti
DL_OD/chains_tidlOD.c"、第463行:错误:整数转换导致了变化
符号
在编译"C:/processor_sdk_vision_03_03_00_00_edi 时检测到2个错误
ted/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/tidl_od/chains_tidlod.c"。
>>编译失败
gmak[5]:***[C:/processor_sdk_vision_03_03_00_00_edited/vision_sdk/binaries/ap
PS/tda2xx_evm_bios_all/obj/app_libs/tda2xx-evm/ipu1_0/release/chains_tidlod.oem4
]错误1
gmaked[4]:***[ipu1_0]错误2.
gmaked[3]:***[app_libs]错误2.
gmak[2]:***[APPS_libs]错误2.
gmaking[1]:***[APPS]错误2.
Gmake:***[VISION_SDK]错误2.
C:\processor_sdk_vision_03_03_00_00_edited\vision_sdk\build>
为了消除此错误、我已将以下参数更改为32。 以前是64。
#define TIDL_OD_DISPLAY_STARTY (32)//(64)
然后、在成功构建后、当我尝试运行 tidl_OD 用例时、屏幕上不显示任何内容。
请提供指导。
谢谢、此致、
Goouri Patil。