This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:OV10640、将 ISP GW4200集成到 TDA2EVM5777

Guru**** 1817500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00162
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/718366/tda2evm5777-ov10640-with-isp-gw4200-integration-to-tda2evm5777

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件: TIDA-00162

尊敬的 TI  

我有一个传感器 OV10640、带 ISP GW4200和子板。 我想与您核实一下、我是否仍然需要对代码进行任何更改、因为我正在尝试使传感器正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    您想在 TDA2Ex 上捕获它吗? 通过哪个接口?
    可能需要对 VSDK 进行少量更改才能使其正常工作。 但是、它首先是在 TDA2Ex 上出现的吗?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh

    我将 TDA2EVM5777与子板 TIDA-00162搭配使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    您还需要多解串器板。 TIDA00162板中包含 UB913串行器、但 EVM 中没有任何解串器。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh

    抱歉、使用的主板是 SAT0089 (解串器) 、而不是 TIDA00162。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    此问题是否已解决? 如果您仍面临此问题、请告诉我?

    Rgds、
    Brijesh