This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TDA2XX NOR 闪存

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/716403/tda2evm5777-tda2xx-nor-flash

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

  我需要知道 tda2xx 电路板中用于 NOR 闪存的引脚设置。

谢谢

Kalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 SBL 用户指南: processors.wiki.ti.com/.../TDA_SBL_UserGuide.pdf

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被试过,但它不起作用。 它在 SD 卡中工作这种设置仅与数据表(SW2:11100000 SW3:10000001  和 SW5:00101000)不同。

    因此、请提供解决方案或闪存开关设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SYSBOOT 的设置为10101100 10000101、SW5的设置为0100100000。
    您是否按照 SBL 用户指南第6.1节所述对电路板进行了必要的修改?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我被试过,但它不起作用。 它在 SD 卡中工作这种设置仅与数据表(SW2:11100000 SW3:10000001和 SW5:00101000)不同。

    因此、请提供解决方案或闪存开关设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我是按照文档完成的、但它不起作用。


    谢谢
    卡莱文比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试此处提供的 NOR_READ_WRITE 应用程序:processor_sdk_vision_03_04_00_00\ti_components \drivers\pdk_01_10_00_08\packages/ti\CSL\examples\gpmc\nor_read_write。
    您是否还能够成功刷写。 您能否共享 NOR 闪存写入器的输出日志。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我尝试使用 QNX software.it在 SD 卡上引导的、但它不使用 NOR 闪存引导

    谢谢

    Kalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否具有处理器 SDK 视觉?
    如果不能、您可以从 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-TDAX 下载并 按照我在上面的建议进行尝试。
    对于 QNX、请在 DRA 论坛中开始新发布一篇文章: e2e.ti.com/.../1020

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试使用这些 PIN 设置、但它不起作用


    谢谢
    Kalai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalai、

    您是否进行了必要的电路板修改?
    我只能为 Vision SDK 提供帮助。
    有关 QNX 支持、请在 DRA 论坛上发帖。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rishabh

    什么类型的电路板修改。 我已正确设置开关。

    谢谢
    Kalai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SBL 用户指南的第6.1节中提到了电路板修改。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它不是解析。我只尝试解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试使用 Vision SDK 进行 NOR 引导?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    我尝试了 VISION SDK,但闪存也不  工作 ,我连接了该错误屏幕。

    谢谢

    卡莱文比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    我尝试了 VISION SDK,但闪存也不  工作 ,我连接了该错误屏幕。

    谢谢

    卡莱文比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此处有一个 NOR_READ_WRITE 应用:processor_sdk_vision_03_04_00_00\ti_componels\drivers\pdk_01_10_00_08\packages/ti\CSL\examples\gpmc\nor_read_write。
    这对您是否有效?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我不知道如何检查该应用、也没有 PDK_01_10_00_08。

    我只有广告软件路径

    C:\vision_sdk_02_12_00_00\ti_components \drivers\starterware_01_07_01_20\examples\nor\nor_read_write

    但只有.c 和.h 文件。因此、请说明如何检查此应用程序


    谢谢
    卡莱文比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否参阅 Starterware 软件包中的 docs 文件夹、了解如何构建和运行 starterware 示例?
    您可以使用 CCS 运行此示例。
    这将检查所有开关设置、电路板修改是否正确、电路板是否处于良好状态。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已正确设置开关。 我们必须做什么类型的电路板修改?


    谢谢
    卡莱文比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经告诉过您地址行所需的修改。
    请参阅本文档的第6章: processors.wiki.ti.com/.../TDA_SBL_UserGuide.pdf

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我对 NOR FLASH 进行了电路板修改。 一个板正在工作另一个板不工作。

    谢谢
    卡莱文比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这将是电路板修改的问题、很可能。
    您能否检查硬件。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)我检查了所有连接是否都正确 only.it在我尝试或闪存时也未显示制造商名称


    2) 2)工作板都没有 LAN 问题。每次连接和断开时


    谢谢
    卡莱文比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这看起来根本不像软件问题。 您需要使用示波器进行检查。
    2.您能提供更多详细信息。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在使用两块板。修改后,一个板正在工作或闪存另一个板不工作。相同的过程,相同的开关设置,但它不工作


    谢谢
    kalaiventhan.v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已附加错误屏幕

    谢谢

    Kalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是硬件问题。 您是否使用示波器进行了检查?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我们必须检查什么?


    谢谢
    Kalai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalai、

    在前面的主题中、您提到有一个板在工作、另一个板不工作。 这很可能是不工作的硬件问题(假设您在两个上都使用相同的软件)。
    您能否检查是否按照 SBL 用户指南中所述正确完成了不工作电路板上的所有电路板修改。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用 NOR 进行闪存。它已成功刷写、但在执行有效的 appimage 不可用时收到消息

    谢谢

    卡莱文比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    我看到您在此创建了一个新主题: e2e.ti.com/.../2702540
    让我们在这里继续讨论并结束该主题。

    此致、
    Rishabh