工具/软件:Linux
我无法成功运行 opclamecopy usecase。 我已完成以下步骤:
1.克隆内核、uboot、cmem、SGX 驱动程序和目标文件系统;
2.运行 HLS/scripts/Linux/setup-linux-build-env.sh 和/hlos/scripts/linux/setup_linux.sh;
3.设置 git 配置;
4. Git OpenCL 支持的软件包;
MAKECONFIG = tda2xx_EVM_Linux_opencx;
6.我的系统路径为:path="/home/hancan/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00/ti_components/cg_tools/linux/ti-cgt-c6000_8.1.0/bin:/home/hancan/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00/ti_components/open_compute/opencl_rtos_am57xx_01_01_10_00/packages/ti/clocl:/home/hancan/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00/ti_components/os_tools/linux/targetfs/usr/share/ti/opencl/bin/x86:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
7. kernel_install_DIR="/home/hancan/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00/ti_components/os_tools/linux/kernel
8. cd /vision_sdk/build 运行"rm -rf ./binaries/";
9.清洁;制作 livunx_clean;制作-s -j dpend;制作-s -j opencx;
10.将 uenv_sd.txt 用作 uenv.txt;
上述步骤中没有错误。
但它无法在目标上成功运行。
下面是我的运行日志:
我的构建环境是否有问题或其他 原因?
我长期以来一直受到这一问题的困扰。