This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 DSP 板的建议

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/722239/suggestion-needed-regarding-dsp-board

主题中讨论的其他器件:OMAPL138AM5706

您好!

我是电子和电信领域的第四年学生。我需要一个能够从数码相机中获取实时数据的 DSP 板、并且可以执行匹配等图像处理功能。Python 支持将非常适合这项工作、而且它必须具有板载存储器才能存储50-100个图像样本。必须这样做 具有图像处理的软件支持。

请为 TI 提供的此应用建议电路板。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑 TI 产品。

    要处理摄像头、有一些选项、您可以检查更接近您的需求的摄像头。 以下是一些有用的链接:

    www.ti.com/.../applications.html
    www.ti.com/.../TIDEP0076
    processors.wiki.ti.com/.../IP_Camera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    从您发送的给定链接中、我找到了一个板 OMAPL138、但从数据表中提供的信息中、我无法理解它是否会直接与 USB 摄像头(网络摄像头)相连 此外、其上的 C674x DSP 是否能够处理不是来自复合摄像机源的数据?

    电路板链接: www.ti.com/.../tmdslcdk138

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanskar、

    在 OMAPL138上使用 USB 网络摄像机的最大捕捉分辨率为320x240。 捕获发生在 ARM 主机处理器上。 要将缓冲器发送到 DSP 进行处理、需要 IPC 机制。 IPC 示例如所示
    RTOS_SDK/IPC_x_xx_xx/Examples/OMAPL138_Linux_elf/ex02_MessageQ

    我建议使用 AM5706器件在 DSP 上进行基于 USB 的视频采集和处理。