请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 AM5706您好!
我是电子和电信领域的第四年学生。我需要一个能够从数码相机中获取实时数据的 DSP 板、并且可以执行匹配等图像处理功能。Python 支持将非常适合这项工作、而且它必须具有板载存储器才能存储50-100个图像样本。必须这样做 具有图像处理的软件支持。
请为 TI 提供的此应用建议电路板。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复。
从您发送的给定链接中、我找到了一个板 OMAPL138、但从数据表中提供的信息中、我无法理解它是否会直接与 USB 摄像头(网络摄像头)相连 此外、其上的 C674x DSP 是否能够处理不是来自复合摄像机源的数据?
电路板链接: www.ti.com/.../tmdslcdk138