This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:UDP:停留在 CfgAddEntry

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/723690/tms320c6748-udp-stuck-at-cfgaddentry

器件型号:TMS320C6748

您好、香榭丽舍

运行 UDP 代码时、它被占用在 ti_ndk_config_ip_init CfgAddEntry 函数中、 因此无法运行 NC_NetStart、如何解决此问题? t

下面是 ti_ndk_config_ip_init 函数。

void ti_ndk_config_ip_init (handle hCfg)

/*将我们的全局主机名添加到 hCfg (在所有已连接的域中声明)*/
CfgAddEntry (hCfg、CFGTAG _SYSINFO、CFGITEM_DHCP_HOSTNAME、0、
strlen (ti_ndk_config_Global_hostname)、  
(uint8 *) ti_ndk_config_Global_hostname、0);

/*使用 DHCP 获取接口1上的 IP 地址*/

CI_SERVICE_DHCPc dhcpc;
uint8 dhcp_options[]=

DHCPPT_SUBNET_MASK、
};

/*如果由"IfIdx"指定,则指定 DHCP 服务打开*/
bzero (&dhcpc、sizeof (dhcpc));
dhcpc.cisargs.Mode = 1;
dhcpc.cisargs.IfIdx = 1;
dhcpc.cisargs.pCbSrv =&ti_ndk_config_Global_serviceReport;
dhcpc.param.pOptions = DHCP_OPTIONS;
dhcpc.param.len = 1;
CfgAddEntry (hCfg、CFGTAG 服务、CFGITEM_SERVICE_DHCPCLIENT、0、
sizeof (dhcpc)、(uint8 *)&dhcpc、0);



谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    您能否分享一个测试程序、我们可以在最终运行该程序来重现此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们还没有听到、因此我要关闭这个线程。 如果已锁定、请随时发布回复以重新打开线程或启动新线程。 谢谢!