This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:无法从 git.ti.com 克隆

Guru**** 2533850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/721318/linux-cannot-clone-from-git-ti-com

工具/软件:Linux

您好!

我无法克隆 http://git.ti.com/git/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git 、也无法 ping git.ti.com。 它是否已关闭? 我可以使用什么镜片吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请重试吗? 我可以克隆它:
    Git 克隆 git.ti.com/.../ti-linux-kernel.git
    正在克隆到"ti-linux-kernel"中...
    远程:计数对象:8113323、完成。
    远程:压缩对象:100%(1129960 / 1129960),完成。
    (笑声)

    git.ti.com 可能已经关闭了一段时间。


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决。 我刚才试过它、它起作用了。

    昨天晚上我一直在尝试、但它不起作用。

    Ping 仍然显示100%数据包丢失。 因此、我假设网站阻止 ping 请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具/软件:Linux

    我再次面临这一问题。 我无法从存储库克隆。

    目前我看到以下内容。  

    $ git 克隆 git.ti.com/.../ti-linux-kernel.git
    正在克隆到"ti-linux-kernel"中...
    错误:RPC 失败;HTTP 403卷曲22请求的 URL 返回错误:403 Forbidden
    致命:遥控器意外挂起

    网站是否再次关闭?

    谢谢、  
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉我是 ooo。
    请重试、您可以尝试 git://或 https://。
    您还可以查看此主题:
    e2e.ti.com/.../623787
    如果您是代理客户、请查看本指南:
    wiki.yoctoproject.org/.../Working_Behind_a_Network_Proxy

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔