This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:EtherNet/IP QC 支持

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, SYSBIOSSDK-IND-SITARA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/696413/pru-icss-industrial-sw-ethernet-ip-qc-support

器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
主题中讨论的其他器件:AMIC110SYSBIOSSDK-IND-Sitara

大家好、

 

您是否计划支持 EtherNetIP 快速连接?

客户希望使用 AMIC110。

 

如果 PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 支持 QC、AMIC110是否具有支持它的功能?

我看到了以下帖子。 看来可以实施质量控制。

TI 和客户需要做出哪些努力?

客户能否自行实施?

 

SYSBIOSSDK-IND-Sitara:EtherNetIP 快速连接支持

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/590128?SYSBIOSSDK-IND-SITARA-EtherNetIP-Quick-Connect-support

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、正如 本 E2E 中提到的。 一些软件 片段需要进行优化以实现快速启动/加载。

    系统开发人员需要创建快速引导程序。 TI 参考设计涵盖了一些创意: "采用 AM335x 处理器且适用于工业以太网应用的快速启动参考设计"

    概括而言 、为了使 EtherNet/IP 连接在 上电后的运行时间超过500ms、需要考虑的延迟是:

    1.引导顺序 =>快速引导加载程序
    用于引导 SD、SPI、NOR 的存储器
    3.委员会的初始化
    PHY 初始化
    5.堆栈和驱动程序初始化(序列)

    系统开发人员应仔细检查/优化这些延迟。

    谢谢、

    Paula